Quelles commandes vocales puis-je utiliser pour contrôler mon appareil Danfoss Link™ et mes thermostats avec Alexa ?
Avec Alexa, vous pouvez contrôler les thermostats compatibles qui sont connectés à votre appareil Danfoss Link™ CC à l'aide des commandes vocales suivantes :
- Alexa, what is the temperature in (room name)? (Alexa, quelle est la température dans [nom de la pièce] ?)
- Alexa, turn up/down the heat in (room name). (Alexa, augmente/baisse le chauffage dans [nom de la pièce].)
- Alexa, set the temperature in (room name) to 24°. (Alexa, règle la température dans [nom de la pièce] sur 24°.)
Vous ne pouvez pas modifier le mode du thermostat via Amazon Alexa. Les réglages du mode doivent être effectués via l'appareil Danfoss Link CC ou l'application mobile Danfoss Link.
Par exemple, dites :
“Alexa, what is the temperature in the Kitchen?” (« Alexa, quelle est la température dans la cuisine ? »)
(Alexa répond : The “Kitchen” temperature is 21 degrees) (La température dans la cuisine est de 21 degrés.)
« Alexa, turn up the heat in the Kitchen » (« Alexa, augmente le chauffage dans la cuisine. ») ;
(Alexa répond : « Kitchen » is set to 22 degrees) (La température dans la cuisine est réglée sur 22 degrés.)
« Alexa, set the temperature in the Kitchen to 24 degrees » (« Alexa, règle la température dans la cuisine sur 24 degrés. ») ;
(Alexa répond : “Kitchen” is set to 24 degrees) (La température dans la cuisine est réglée sur 24 degrés.)