Jak włączyć Wi-Fi?
1. Kliknij raz ekran główny.

2. Kliknij „Regulacja domowa”

3. Znajdź i kliknij „Ustawienia”

4. Kliknij opcję „Połączenie Wi-Fi i aplikacje”

5. Kliknij „Włącz”

6. Przeczytaj i zaakceptuj „Oświadczenie”

7. Wybierz swoją „Sieć Wi-Fi” i kliknij „Połącz”.

8. Pojawi się nowy ekran, na którym możesz wprowadzić hasło dostępu do Wi-Fi i potwierdzić je.
9. Panel Danfoss Link CC połączy się teraz z twoją siecią Wi-Fi i jeżeli wprowadzone hasło jest poprawne, powinno pojawić się powiadomienie o połączeniu z siecią. Potwierdź to powiadomienie i naciśnij „wstecz”, aby kontynuować.
10. Teraz powinien być widoczny następujący ekran:

Spróbuj wyszukać ponownie sieci Wi-Fi. Jeżeli sieć jest typu ukrytego (transmisja SSID wyłączona), wówczas nie zostanie ona pokazana na liście sieci. Należy uczynić taką sieć Wi-Fi widoczną (transmisja SSID włączona). W przypadku wątpliwości odnośnie konfiguracji twojego routera Wi-Fi zalecamy skontaktować się z dostawcą routera.