Qu'entend-on par température manuelle ?

La température manuelle peut être utilisée lorsque le programme de chauffage n'est pas nécessaire dans une pièce individuelle ou l'Espace de Vie.

La température manuelle est particulièrement utile si vous avez une chambre d'amis qui n'est occupée qu'à de rares occasions. Le programme de chauffage pourrait être actif quand l'invité séjourne dans la pièce en question mais lorsque celui-ci repart, vous pourriez basculer sur une température manuelle inférieure, ce qui vous ferait économiser de l'énergie.

Veuillez noter que vous pouvez transformer n'importe quelle pièce en pièce individuelle en suivant les instructions fournies dans cet article : Qu'est-ce que l'Espace de Vie ?

La température manuelle pour une pièce individuelle peut être activée comme suit :

1. Accédez au volet droit de l'appli Danfoss Link.

2. Descendez jusqu'à la section « Pièces individuelles ».  Cliquez sur le nom de la pièce concernée.

3. Réglez l'option « Température manuelle » sur « Marche » au lieu de « Arrêt ». 

4. Le mode « Température manuelle » est désormais activé. Sélectionnez une autre température manuelle si nécessaire.