Cosa è la tecnologia Bluetooth?
    La tecnologia Bluetooth è una radio frequenza a corto raggio che opera a 2,4 GHz ed è capace di trasferire i dati tra due dispositivi. La tecnologia Bluetooth è conosciuta soprattutto per il suo basso consumo di energia. La portata massima è di circa 10 metri in base alla struttura della zona e dell'edificio.