Was ist Bluetooth?

Bei Bluetooth handelt es sich um eine Nahbereich-Funkfrequenz im Bereich von 2,4 GHz, über die Daten zwischen zwei Geräten übertragen werden können. Bluetooth Smart zeichnet sich besonders durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch aus. Die maximale Reichweite beträgt in Abhängigkeit von Umfeld und Art des Gebäudes etwa zehn Meter.