Kann ich mit der Danfoss Link App mehr als einen Danfoss Link CC steuern?
Ja. Sie können mit der App mehrere Danfoss Link CC steuern, indem Sie einen weiteren Standort hinzufügen. Sie können bis zu 20 Orte zu einer Danfoss Link App hinzufügen. Eine Danfoss Link App kann von bis zu 20 Smartphones aus gesteuert werden. Ein Danfoss Link CC (Standort) kann von drei Nutzern gleichzeitig per App gesteuert werden.
1. Gehen Sie zum linken Bedienfeld der App. Tippen Sie auf „Einstellungen“.

2. Wählen Sie „Neuer Ort hinzufügen“ aus.

3. Folgen Sie den Anweisungen, die daraufhin eingeblendet werden.