Comment puis-je activer le Wi-Fi ?
1. Cliquez une fois sur l'écran principal.
2. Cliquez sur « Commande de la maison ».
3. Repérez la rubrique « Réglages » et cliquez sur celle-ci.
4. Cliquez sur « Wi-Fi et Applis ».
5. Cliquez sur « Marche ».
6. Lisez et acceptez la clause de non-responsabilité.
7. Sélectionnez votre « Réseau Wi-Fi » et cliquez sur « Connecter ».
8. Un nouvel écran apparaît dans lequel vous pouvez saisir votre mot de passe Wi-Fi et le valider.
9. Le Danfoss Link CC se connecte alors à votre réseau Wi-Fi et si votre mot de passe est correct, vous devez recevoir quelques instants après une notification indiquant que le réseau est connecté. Acceptez la notification et appuyez sur Retour pour continuer.
10. Vous devez alors aboutir à l'écran suivant :
Essayez de détecter une nouvelle fois le réseau Wi-Fi. Sachez que si votre réseau est masqué (diffusion SSID désactivée), votre réseau ne s'affiche pas dans la liste des réseaux. Vous devez rendre votre réseau Wi-Fi visible (diffusion SSID activée). En cas de doute sur la configuration de votre routeur Wi-Fi, nous vous recommandons de contacter le fournisseur de ce routeur.