Über welche Sprachbefehle kann ich mein Danfoss Link™ und die Thermostate mit Alexa steuern?
Kompatible Thermostate, die an Ihren Danfoss Link™ CC angeschlossen sind, können mit Alexa über folgende Sprachbefehle gesteuert werden:
- Alexa, what is the temperature in (room name)? [- Alexa, wie ist die Temperatur in (Raumname)?]
- Alexa, turn up/down the heat in (room name). [- Alexa, dreh die Heizung in (Raumname) hoch/runter.]
- Alexa, set the temperature in (room name) to 24°. [- Alexa, stelle die Temperatur in (Raumname) auf 24° ein.]
Der Modus des Thermostats kann nicht über Amazons Alexa geändert werden. Die Einstellungen des Modus müssen über Danfoss Link CC oder die Danfoss Link Mobile App vorgenommen werden.
Versuchen Sie:
"Alexa, what is the temperature in the Kitchen?” [„Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche?"]
(Alexa antwortet: The “Kitchen” temperature is 21 degrees [Die Temperatur in der „Küche" beträgt 21 Grad])
“Alexa, turn up the heat in the Kitchen” [„Alexa, dreh die Heizung in der Küche hoch"];
(Alexa antwortet: “Kitchen” is set to 22 degrees [Die Temperatur in der „Küche" ist auf 22 Grad eingestellt])
“Alexa, set the temperature in the Kitchen to 24 degrees” [„Alexa, stelle die Temperatur in der Küche auf 24 Grad ein"];
(Alexa antwortet: “Kitchen” is set to 24 degrees [Die Temperatur in der „Küche" ist auf 24 Grad eingestellt])