Worum handelt es sich bei „Handbetrieb“?
Der „Handbetrieb“ kann verwendet werden, wenn der Heizplan für einen einzelnen Raum oder die Living Zone nicht benötigt wird.
Die „Handbetrieb“ eignet sich zum Beispiel besonders für ein Gästezimmer, das selten genutzt wird. Der Heizplan könnte aktiv sein, wenn das Zimmer von einem Gast bewohnt wird. Nach dessen Abreise können Sie dann wieder eine niedrigere „Handbetrieb“ Temperatur einstellen, um Energie zu sparen.
Bitte beachten Sie, dass Sie jeden Raum in einen einzelnen Raum ändern können, indem Sie die Anleitungen in diesem Artikel befolgen: Worum handelt es sich bei der Living Zone?
So können Sie die „Handbetrieb“ für einen einzelnen Raum aktivieren:
1. Gehen Sie zum rechten Bedienfeld der Danfoss Link App.

2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Einzelne Räume“.
Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Raums.

3. Schieben Sie die Anzeige bei „Handbetrieb“ von „Aus“ auf „Ein“.

4. Nun ist die „Handbetrieb“ aktiviert.
Wählen Sie bei Bedarf eine andere „Handbetrieb“ Temperatur aus.