Come faccio ad attivare la connessione Wi-Fi?

1. Fare clic una sola volta sulla schermata principale.

 

2 Fare clic su "Domotica".

3. Cercare e fare clic su "Impostazioni".

4. Fare clic su "Wi-Fi e applicazioni".

5. Fare clic su "On".

6. Leggere e accettare la "Dichiarazione di non responsabilità".

7. Selezionare la rete Wi-Fi in uso e fare clic su "Connetti".

8. Apparirà una nuova schermata in cui sarà possibile inserire la password Wi-Fi e confermarla. 

9. Danfoss Link CC si collegherà alla rete Wi-Fi e, se la password è corretta, si riceve una notifica di avvenuta connessione alla rete. Confermare la notifica e fare clic per continuare.

10. In seguito, dovrebbe essere visualizzata la seguente schermata:

Provare a cercare la rete Wi-Fi ancora una volta. Tenere presente che se la rete è nascosta (trasmissione SSID disattivata), essa non comparirà nell'elenco delle reti disponibili. In questo caso è necessario rendere visibile la rete Wi-Fi (trasmissione SSID attivata). In caso di dubbi su come configurare il router Wi-Fi, si consiglia di contattare il fornitore del router.