Errore E9. Che cosa significa e cosa devo fare?
Errore E9: capacità di chiusura valvola limitata. Danfoss Eco™ è installato sulla valvola in modo errato.
Verificare l'installazione seguendo i passaggi qui riportati:
1. Danfoss Eco™ deve avere uno spazio libero sufficiente nel luogo di installazione per una misurazione precisa della temperatura ambiente. Ciò significa che Danfoss Eco™ non deve essere coperto da tende, copriradiatori decorativi, mobili, ecc. Inoltre, deve esserci una distanza sufficientemente lunga tra il termostato installato e un'altra fonte di calore (radiatore, tubo, colonna montante, ecc.) onde evitare influenze negative sulla regolazione della temperatura.   
  
2. Verificare che l'alberino della valvola si muova (su/giù) senza alcuna resistenza e non presenti perdite;
3. Verificare che l'adattatore sia idoneo al tipo di valvola (video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s);
4. Assicurarsi che l'adattatore e Danfoss Eco™ siano sufficientemente serrati. Avvitare Danfoss Eco™ sull'adattatore installato fino a quando si sente un clic;
5. Estrarre una batteria da Danfoss Eco™ e riposizionarla nuovamente. Questa azione avvierà la procedura di azionamento della valvola (dalla posizione completamente aperta a quella completamente chiusa);
6. Se dopo l'esecuzione dei quattro passaggi sopra descritti il problema permane, si raccomanda vivamente di richiedere supporto tecnico tramite il link: https://linkapp.danfoss.com/it/request o di contattare il nostro Servizio Clienti: 24/7 - Numero internazionale, Tel: +331 83 82 37 90
.